This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:16层 PCB RJC 确认

Guru**** 2502145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1427689/lmk05318-16-layer-pcb-rjc-confirm

器件型号:LMK05318

工具与软件:

你(们)好

我的客户正在将 LM25318应用于16层 PCB 板(内窥镜)。

功率为2.73W、他们在电路板上测试的 LM25318外壳温度为75.15ºC μ W。

根据数据表 Rjc 的4层是13.2:2.73*13.2+75.15=111.18,也需要25ºC 的裕度来保存系统。  

在这种125ºC 下、将超过2 μ V 限制。

因此、我可以问:

1.我们有16层还是10层的 RJC 数据?

客户如何根据 Rja 计算结温?

谢谢

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    让我来回顾一下数据并提供给您。 谢谢。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    我们没有16层数据。

    请使用结至电路板特征参数来计算电路板温度、如本示例所示。

     

    -Riley