This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:无法使用JTAG连接器(J1)连接到CCS6

Guru**** 450660 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515, AM1707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639453/ccs-tms320c5515-cannot-connect-to-ccs6-using-jtag-connector-j1

部件号:TMS320C5515
主题中讨论的其他部件: AM1707

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用J1串行JTAG连接器将TMS320C5515连接到CCS6。  我运行的是Windows 10,当我通过J1串行连接器连接C5515时,我只看到设备管理器中出现一个通用USB串行转换器。  如果我使用J2 USB连接器进行连接,C5515将在“基于SC USB的调试工具”下显示为“Spectrum Digital TMS320C5515 DSK”。  无论我是连接J1还是J2,我都能在CCS6中获得相同的可用选项”
 :
我尝试了许多可用的选项,但都没有成功。  下图是我尝试连接目标时看到的典型错误:
 
IPlease以某些方向或建议进行响应。  该设计套件被宣称是“即插即用”的,但却极难实施,主要原因是套件随附的文档不正确。  由此造成的延误阻碍了整个项目的开展。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我怀疑您在下面有开发套件,对吧?
    www.spectrumdigital.com/.../

    如果是这样,内置JTAG调试探测器实际上位于J2中,Windows枚举在我看来是正确的。 这也表示在CCSv6安装过程中正确安装了Spectrum Digital Emulation支持(否则初始化无效/不正确)。

    在CCS中,您必须创建一个新的目标配置文件(菜单“文件”-->“新建”-->“目标配置文件”),并使用下面参考的2.7 部分中提到的设置:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Common_target_configurations_v5

    所有这些都可以让您继续使用此主板,但如果您有任何其他问题,请告诉我。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael:

    感谢您回答我的问题。  我尝试了您的建议,选择 Spectrum Digital DSK-EVM PLUS板载USB Emulator以及 EVMOMAPL137 和 AM1707。  两者都没有成功。  我确实注意到,当我选择任一主板选项时,我单击了"保存 ","测试连接"按钮仍然显示为灰色。  我想知道这是否与此有关。  我在两台运行Windows 10和7的不同PC上加载了6.0。  两台PC都出现相同问题。  我确实注意到了另外一件事。  我尝试直接从套件随附的光盘加载USB驱动程序,但收到一个错误,说我需要运行64位版本的软件才能在我的PC上加载。  您是否知道是否有64位版本的Spectrum USB驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    嗯,您似乎遵循了2.8 部分的建议,而不是2.7 部分的建议(它们的措辞非常相似,因此容易混淆)-您可以重试,但还是选择 了Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp板载USB仿真器和EVM5515?  

    CCSv5/6已经安装了适用于Windows 64位的驱动程序,因此您无需重新安装任何内容,特别是因为“控制面板”不会指示添加的设备出现任何问题。

    请尝试一下。

    此致,

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了这些选项,但EVM似乎至少没有立即失败。 当我尝试连接目标时,我收到以下消息:No source available for "0x6adc" There is a button below the error text labeled View Disassembly (没有可用的0x6adc源)。 但是,当我单击按钮并向下滚动查找“0xC6adc”时,CCS崩溃(现在3次)不确定现在该去哪里,我猜我甚至无法开始将ECG SW加载到EVM上,直到我可以让EVM和CCS6进行对话。 是否有CCS 6用户指南可指导您设置MDK? 套件随附的说明适用于CCS 3.3。 或者是否可以获得CCS 3.3 的副本? 我只希望文档与我正在处理的项目相匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果没有将代码加载到目标或CPU停止的代码部分位于库中,则您看到的消息是正常的。

    CCS上的崩溃看起来非常奇怪,但如果显示的地址可能指向未映射的内存(取决于MPNMC寄存器的值),则可能会中断调试器。

    根据设备数据表的2.2 第3节,当设备复位时,ROM存储器始终启用,因此我会在连接后立即发出CPU硬件复位。 这可以帮助您避免进一步崩溃。

    除此之外,鉴于ECG SW是由他们创建的,可能有新版本或已记录的程序,他们显示了迁移到较新CCS的路径,我一定会请求设备论坛专家的帮助。

    此致,
    拉斐尔