This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/处理器-SDK-AMIC110:如何构建CCS v7项目?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/665956/compiler-processor-sdk-amic110-how-can-i-build-a-ccs-v7-project

部件号:processor-SDK-AMIC110
“Thread:SysBIOSAMIC110”中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

每一个期望

东京的这座山。

我需要使用*。cfg文件创建静态任务。

但我不知道xdctool和SysBIOS的版本是正确的。

您是否告诉我们 ?

此致

Tomiyama

这是日志:


****配置构建调试项目TASK_TEST ****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-k -j 4 all -o
正在创建../src/SysBIOS/SysBIOS.aea8fnv...
gmake [1]:正在输入目录'C:/workspace_v7_01_26_USB/TASK_TEST/Debug'
'正在构建文件:../app.cfg '
'调用:XDCtools'
“c:/ti/xdctools_3_25_03_72/xs”--xdcpath="C:/ti/bios_6_35_04_50/packages;C:/ti/ndk_2_26_00_08/packages;C:/ti/edge/scs -x_comput_x_scp -f.cr_-f_-x/scs -v-f.cr_-f_-x_-f.scp_-x_-f.cr.cr_-f_-x_-x_-x/scr.cds -f.cds -f.cds -f.cds -f_x_x_x_comput_-x_-x_-f.cdr.cdr.cdr.cdr.cdr_-f.cdr_-f_-f_-x_x_-/scr.cdr.cdr.cdr_-f_-f_-f.cdr_- ti.platforms.evmDM8168 16.9
gmake [1]:'all'不执行任何操作。
'建筑文件:../main.c'
'调用:ARM编译器'
“c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-arm_workste.4.ls/bin/armcl" 16.9 -mv7A8 --code_state=32 -me --include_path="C:/workspace_v7_01_26_usb/task_test"--include_path="C:/ti/ccsvcdiag=32 -off_config_filer-形式-compl -cru_gu_from_per_from_from_prox_re_from_prox_re_from_rema_frob_from_frob_-=-cru_from_from_prox_from_prox_from_from_prox_from_prox_prox=-= 16.9 -from_prox_prox_prox_per-from_from_from_re_
'完成的建筑:../主楼C
''
正在制作package.mak (因为.xdcenv.mak)...
正在从package/cfg/app_pea8fnv.cfg配置app.xea8fnv ...
正在生成自定义ti.SysBIOS库makefile ...
subdir_rules.mk:12:目标'build_1.12301119亿-InProc'的配方失败
js:"c:/ti/xdctools_3_25_03_72/packages/xDC/cfg/Main.xs",第47行:xdc运行时错误:无法找到程序'app.xea8fnv的链接器命令模板文件:'task.cmd',路径为C:/ti/BIOS_6_35_04_50/packages;C:C:ck_3/00_cck_3_325/k_x_7_cc_7_x_7_dcck_3_bpackages;d_12_12_12_12_12_12_12_cck_cck_7_7_7_cc_7_cck_7_ccti_7_cc_cck_cc_cc_3_7_7_ccti_cc_cc_cc_ccti_7_7_k_ccti_3_
gmake.exe:***[package/cfg/app_pea8fnv.xdl]错误1
gme.exe:*** Deleting file `package/cfg/app_pea8fnv.xdl'(正在删除文件package/cfg/app_pea8fnv.xdl)
gmake.exe:***[package/cfg/app_pea8fnv.xdl]正在删除文件`package/cfg/app_pea8fnv.h'
gmake.exe:***[package/cfg/app_pea8fnv.xdl]正在删除文件`package/cfg/app_pea8fnv.c'
js:“c:/ti/xdctools_3_25_03_72/packages/xDC/tools/Cmdr.xs”,第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于早期错误(状态=2)配置失败;'linker.cmd'已删除。
gmake [1]:***[builc-1.12301119亿-InProc]错误1
gmake:***[Build-1.12301119亿]错误2
gmake [1]:正在离开目录'C:/workspace_v7_01_26_USB/TASK_TEST/Debug'
subdir_rules.mk:9:目标'build_1.12301119亿'的配方失败
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomiyama
    您可能已经定义了
    program.linkTemplate ="task.cmd";
    或app.cfg中的类似内容。 磁盘上是否有task.cmd文件? 您能否在app.cfg中找到该行并将其发布到此处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomiyama,

    我在BIOS 6.35 .04.50 和xdctools 3.25 中没有发现任何问题。  它们是兼容的。  该错误表示找不到文件'task.cmd',因此您的项目中似乎缺少一个文件。  也许您可以清理您的项目并在此处附加压缩版本,以便我尝试构建它。

    此致,

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的珍妮特

    这是来自东京的Tomiyama。
    感谢你的帮助。
    我正在准备一个在RTOS上使用USB CDC的项目,以及一个大型AM335x项目。

    我更改了一些代码,但RTOS中没有gong。PC设备管理器上没有gong。

    我将项目发送给您,等待您的帮助。
    此致
    Tomiyama。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Copy-of-Task_5F00_Usb_5F00_02_5F00_23_5F00_03.zipDearJanet

    这是来自东京的Tomiyama。 AM335x是我们的一个大项目。

    我非常希望你的帮助,并感谢你的调用。

    我已在RTOS上更改和调试USB CDC。

    我向您发送一个zip项目,请帮助我们。

    我负责项目,但没有去。

    非常感谢,

    此致

    Tomiyama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomiyama,

    您现在是否能够构建您的项目?  我能够构建您发布的项目,但我需要进行一些更改。  我找不到您正在使用的StarterWare版本2.00 .00.07 ,所以我使用了2.00 .01.01。  我还必须使用BIOS 6.52 和XDC工具3.50 来构建项目。  我没有调试您的项目所需的硬件,因此我需要有关您的程序如何失败的更多信息。

    您似乎从非RTOS USB_DEP_SERIAL示例开始并对其进行了一些修改。  您是否能够让非RTOS示例发挥作用?

    如果您能提供更多信息,那将非常有帮助。

    此致,

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的珍妮特

    这是来自东京的Tomiyama。

    感谢您的回答。

    我有以下说明:

    1)我尝试使用USB_DEP_SERIAL的无操作系统启动软件,可以,但使用TI RTOS时,task_sleep(10)中的程序中断,RTOS没有运行。 我想知道USB初始化对RTOS上的项目不是很好吗?

    2)我想知道主程序中的中断内设置矢量? 在主例程中没有中断。

    需要您的帮助。

    3)您在我的代码中修改了什么,这样它就可以在RTOS上运行了?

    此致

    Tomiyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomiyama,

    当我尝试在A3359上运行您的程序时,USB_init()出现异常。  您可以在此ROV屏幕截图(CCS ->工具-> RTOS对象视图)中查看详细信息:

    某些外围设备似乎未通电?  下面是我修改的项目,以便生成它。  我没有修改您的源代码,只是修改了项目设置。

    e2e.ti.com/.../2570.Copy-of-Task_5F00_Usb_5F00_02_5F00_23_5F00_03.zip

    如果可以运行程序,ROV可能有助于调试。

    此致,

    珍妮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否得到解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    珍妮特

    这是来自东京的Tomiyama。
    非常感谢,它解决了问题。
    此致
    Tomyama