请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C1297NCZAD 工具/软件:Code Composer Studio
我几乎使用Code Composer 6.2 .0.0.005万 和TM4C129X开发板来设置开发环境,这些开发板连接到我们的控制器板。 我能够构建代码并将其下载到目标,没有任何问题(据我所知)。 我也可以开始运行代码,但随后我会收到这些消息。
Cortex_M4_0:错误:发生调试端口错误
Cortex_M4_0:停止目标CPU时出现问题
有什么想法可以去哪里看?