请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
我要更改 MATLAB 随我提供的基于2812的示例、我要将其更改为28377的代码模型、但将2812外设模块更改为28377外设模块时出现了一些问题。
1、 2812电路板的 ADC 模块不同于28377的 ADC 设置方法、即如何设置参数。
2 、2812板 PWM 模块和28377 ePWM 设置方法不同、分别是如何设置参数。
3、我不知道这是模块设置问题还是相应的 tlc 文件问题。