This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:I#39;m 更改 MATLAB 随我提供的基于2812的示例、我想将其更改为28377的代码模型、但将2812外设模块更改为28377外设模块时出现了一些问题。

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/882937/ccs-i-m-changing-the-2812-based-example-that-matlab-brings-with-me-and-i-want-to-change-it-to-the-code-model-for-28377-but-there-were-some-problems-changing-the-2812-peripheral-module-to-the-28377-peripheral-module

工具/软件:Code Composer Studio

我要更改 MATLAB 随我提供的基于2812的示例、我要将其更改为28377的代码模型、但将2812外设模块更改为28377外设模块时出现了一些问题。
1、  2812电路板的 ADC 模块不同于28377的 ADC 设置方法、即如何设置参数。
2  、2812板 PWM 模块和28377 ePWM 设置方法不同、分别是如何设置参数。
3、我不知道这是模块设置问题还是相应的 tlc 文件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 MathWorks 支持以获得有关此问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 C2000、您应该考虑使用 适用于 TI C2000的 MathWokrs 嵌入式编码器支持包。 E2E 上的链接提供了大量信息。

    该封装中包含大量 F2837x (单核和双核)示例。

    谢谢、

    -Brian