This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:如何将显示变量的格式化值转储到文本文件或 Excel 文件中

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770464/ccs-tms320f28377s-how-to-dump-the-formatted-values-of-the-displaying-variables-into-a-text-file-or-excel-file

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 Code Composer Studio 开发工具时、我对实时图形函数有疑问。

在 Debug 环境中  、当工具菜单上列出的 graph 函数被选中时、用户源代码中的变量可被实时显示。

与 graph 函数相关的我需要的是、将显示变量的格式化值适当转储到文本文件或 Excel 文件中。

请告诉我如何将显示变量的格式化值转储到文本文件或 Excel 文件中。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Geon Kim 说:
    我需要将显示变量的格式化值适当地转储到文本文件或 Excel 文件中。

    为了确保我理解正确、您还希望实时执行此操作(在运行目标的情况下、继续将变量的值写入主机上的文本文件)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的评论。

    它不必是实时的。

    我认为,文本转储过程可能无法实时完成。

    如果我可以将显示变量的格式化值转储到与暂停的图形相关的文本文件中、可能就足够了。

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您可以使用"Memory Browser"视图中的"Memory Save"选项将存储器的内容保存到 PC 上的文件中。 (右键单击"Memory Browser"视图、然后选择"Save Memory"。 这将打开一个对话框、您可以在其中指定数据的文件位置、大小和格式。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lee:
    感谢您的评论。
    我发现有四种文件类型可供选择、即 TI 数据、TI 原始数据、COFF、二进制、 "Save Memory"函数。
    我还发现、无论我选择哪种文件类型、生成的文件名都是 filename.dat。
    但是、我无法打开 filename.dat 文件以查看其数据。
    我应该使用哪个应用程序来打开.dat 文件?
    感谢您的指导。
    此致、
    G. Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Geon Kim"]无论选择哪种文件类型,我还发现生成的文件名都是 filename.dat。

    您可以使用"浏览"按钮浏览到保存文件的位置。 您可以指定文件的名称和类型(这将更改文件扩展名)

    [引用 user="Geon Kim">但是我无法打开 filename.dat 文件以查看其数据。
    我应该使用哪个应用程序来打开.dat 文件?[/quot]

    *。dat 文件为文本格式。 因此、任何文本编辑器都应该正常。

    谢谢

    Ki