This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/F28M35H52C:使用 GCC 编译器:编译器当前未安装

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760210/compiler-f28m35h52c-using-the-gcc-compiler-compiler-not-currently-installed

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在为 F28M35H52C1的示例项目尝试 GNU v4.4.8 Linaro 编译器时遇到了一些问题。 我从 CCS 中的应用中心下载并安装了最新的 GCC 和 CDT GNU binutils、并将工程编译器从 TI 更改为 GCC。 但是、当我尝试编译时、我收到了以下消息:

"发生构建文件生成错误。
此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:GNU_4.8.4:Linaro [ARM]。 请转到 CCS App Center 以安装此版本的编译器、或通过调整工程属性将工程迁移到可用的编译器版本之一。
构建已停止。"

这与此问题非常相似:

区别在于我实际上已经安装了相关的编译器。 我还注意到、项目特定设置中几乎没有任何选项设置为任何值(例如-March 等)、因此我的问题是:

如何使用/设置具有此目标的 GCC 编译器? 是否有一些用户指南?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    这很奇怪。  CCS 允许您将工程更改为使用 gcc、但在编译时无法找到它?  通常、当项目设置为使用 CCS 无法在您的计算机上找到的编译器版本时、会发生问题。

    您运行的是哪个版本的 CCS?  对我来说、CCS 捆绑的 gcc 版本更新了很多。

    如果您转到首选项对话框,它是否列出了您的 gcc 版本及其正确的安装位置?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您是否能够逾期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还没有尝试过这种方法。 我将在未来几周内通知您、但我记得我实际上是在我的用户下的桌面文件夹中安装编译器、然后将其复制到正确的目录中。 当然、这可能会导致一些与此相关的问题、因此我将尝试直接在正确的目录下重新安装 gcc。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 请告诉我它是怎么发生的。 N

    此致、
    John