This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:Windows 10系统还原错误、带有"sysrep"工具

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770188/ccs-cc3220sf-launchxl-windows-10-system-restore-error-with-sysrep-tool

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有几台安装了 CCS 7.3.0.00019的 Windows 10 PC 、并且所有 PC 都具有相同的硬件规格。

我想在所有 PC 上安装 CCS。 我所采用的方法是

1.将 CCS 安装到一台主 PC 中。

2.使用 Windows sysrep 工具将整个 Windows 10系统备份到存储在 USB 闪存盘中的系统映像中。

3.使用 USB 闪存盘将系统映像还原到无主 PC。

4.在还原的 PC 上启动 Windows 10系统。

5.在还原的 PC 上运行 CCS。

6.导入可以在主 PC 上无错误运行的 CCS 工程,然后进行编译。

7.通过点击 CCS 顶部菜单上的"bug"按钮来调试项目。

那么就会出现问题。 BIN 程序将加载到 CC3220SF_LAUNCHXL 板中、但最终出现如下错误:

我尚未更改工程的映射文件和链接器 cmd 文件。 所以、原因可能在其他人身上。

例如  

XDS110相关驱动程序或 DAP 驱动程序未正确备份/重新调色?

或寄存器在系统恢复时损坏?

等等...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不熟悉 sysprep 工具、但在查看其文档时、可以看到:
    "要将 Windows 映像部署到不同的 PC,您必须首先对映像进行泛化,以删除特定于计算机的信息,例如已安装的驱动程序和计算机安全标识符(SID)。 "
    docs.microsoft.com/.../sysprep--generalize--a-windows-installation

    XDS110要求在使用之前安装其驱动程序,因此,此问题可能与 sysprep 的工作方式有关。

    我们有一个页面,介绍了创建映像并沿多个主机分发的过程。
    processors.wiki.ti.com/.../Enterprise_distribution

    此错误仅报告一次、没有确切答案、因此我对如何调试此错误没有任何进一步的想法。
    e2e.ti.com/.../637027

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    这是一个非常有用的信息。 我将尝试您在中提到的方法   

    此致