请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有几台安装了 CCS 7.3.0.00019的 Windows 10 PC 、并且所有 PC 都具有相同的硬件规格。
我想在所有 PC 上安装 CCS。 我所采用的方法是
1.将 CCS 安装到一台主 PC 中。
2.使用 Windows sysrep 工具将整个 Windows 10系统备份到存储在 USB 闪存盘中的系统映像中。
3.使用 USB 闪存盘将系统映像还原到无主 PC。
4.在还原的 PC 上启动 Windows 10系统。
5.在还原的 PC 上运行 CCS。
6.导入可以在主 PC 上无错误运行的 CCS 工程,然后进行编译。
7.通过点击 CCS 顶部菜单上的"bug"按钮来调试项目。
那么就会出现问题。 BIN 程序将加载到 CC3220SF_LAUNCHXL 板中、但最终出现如下错误:
我尚未更改工程的映射文件和链接器 cmd 文件。 所以、原因可能在其他人身上。
例如
XDS110相关驱动程序或 DAP 驱动程序未正确备份/重新调色?
或寄存器在系统恢复时损坏?
等等...
谢谢