This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5416:CCSv5.2 -连接到我的板时出错

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/720290/ccs-tms320vc5416-ccsv5-2---errors-connecting-to-my-board

器件型号:TMS320VC5416

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在尝试使用- Code Composer Studio v5.2连接到我的旧定制板、它配备了一个 TMS320VC5416、 Blackhawk 560-USB-v2系统跟踪仿真器和 CCXML 文件、并选择 TMS320C5416、因为选择菜单中没有 TMS320VC5416。在执行"测试连接"时、我看到我的信号完整性很好、因为所有测试都成功运行、 调试器端或目标端都没有问题。 当我尝试使用 CCXML 文件"启动选定配置"时、它会设法连接并暂停处理器、但即使在连接挂起后、我也无法读取任何寄存器或查看目标的反汇编。 有时、当我连接时、寄存器会显示它们都是0x0000、这毫无意义。 如果不发生这种情况、则会以红色字体写入"无法读取数据"。 对于反汇编也是如此... 我要么收到同一命令的垃圾邮件、要么只是说它无法从该地址读取数据存储器(它基本上适用于所有地址)。 我已经了解了此器件可以实现的安全 ROM/RAM 模式、但我从未知道或从未尝试过锁定和激活这些模式。 我是否能够在不知道甚至无法连接到设备的情况下意外地使其安全? 如果有人遇到过这样的情况、我希望你们能提供一些帮助。

希望即使是 Ki-SO-Lee 也能帮助我从这种情况中解救出来;D

提前非常感谢! =]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有5416器件、但我的 VC5402 DSK 成功连接到 Windows 7 Pro 64位上的 CCSv5.5.0并使用相同的仿真器。

    这将排除与您所使用的器件的任何固有兼容性问题(就 JTAG 架构而言、5416与5402非常相似)、因此我建议使用以下选项:

    仔细检查所有处理器电压和时钟-您的描述与内核空闲运行或功率不足但调试探针无法检测到的情况相匹配(这些旧器件对内核状态的可见性非常有限)。  

    将 CCS 的副本更新为版本5.5.0、以查看旧版本5.2.0是否存在问题。

    除此之外、我目前不一定会考虑其他可能的问题、但如果我有其他想法、我将回到这个话题。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rafael、

    首先、非常感谢您的快速回复。
    在我跳至任何进一步的结论之前、我将使用 Code Composer v5.5进行测试。
    恐怕是数据表中描述的器件的安全模式、它声称已启用 RAM/ROM 安全模式、且 JTAG 仿真已完全禁用。 我想知道我是否意外地导致写入、从而在上次使用器件时锁定器件。 我将再次检查电压、尽管我几乎可以确定不是问题。
    我会进一步研究、但在器件的数据表中、我仍然找不到任何信息或指示、我可以确认器件可能处于这些安全模式、这让我有点担心。
    我将在这里发布一份包含我的调查结果的回复。
    谢谢!
    如果其他人有任何话要说、我很乐意听到=>
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我尝试使用 CCSv5.5连接到目标、但以相同的方式失败。 电压似乎也相当稳定、"测试连接"的工作方式非常完美、可消除错误的信号完整性...
    如果您有任何其他想法或事情、我可以检查一下、如果您让我知道、那会很酷。=]!
    再次感谢您的帮助、希望您能在不久的将来找到某种解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已向一些 C54x 专家寻求帮助。 不幸的是,我方面没有很多其他建议。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akibdo
    您是否能够做到这一点? 遗憾的是、这是一款非常旧的器件、我们提供的帮助/专业知识有限、超出了 Rafael 已经提供的指导。
    我将此主题标记为"TI 认为已解决"、因为这方面的活动已持续3周-如果问题未得到解决、请随时重新打开。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akibdo、

    我想知道您是否更改了引导选择或从存储器擦除引导映像、它是否会对您的连接问题产生任何影响。 您是否有任何电路板需要与之进行比较?

    此致、
    标记