This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CSS 安装问题调整默认安装分区后,导致的2个问题,希望官方改进

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747976/ccs-css-2

工具/软件:Code Composer Studio

 CSS 安装问题调整默认安装分区后,导致的2个问题,希望官方改进

问题 Resource Explorer 显示不正常、这是关键问题
 
问题 tirex-product-tree 没有和 CSS 安装到同一目录下



1安装目录默认是 c:\ti  

 这个不太方便、我希望在不同分区,如 e:下,即 e:\ti  

 希望官方默认选项增加提供 不同磁盘分区的ti μ A
 
         C:\ti  d:\ti e:\ti
 
 

2当安装 e:\ti 时候,基本正常。



3-1刚刚安装后,Resource Explorer 显示不正常,希望官方将来处理。
 
3-2经过几天时间使用,Resource Explorer 莫名其妙的正常了。  



3   还发现 c:\ti 下仍然有目录 tirex-product-tree 等
 
   希望调整他们,使他们软件自动调整到 css目录的 分区下,如我这的 e:\ti。


 
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为帮助您、请使用英文发布您的问题。

    如果您想用中文进行讨论、请尝试使用 E2E 中国网站:
    https://e2echina.ti.com/

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki