This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 上周我开始使用 CCS Theia、我对此有非常糟糕的体验。

Guru**** 2526850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1261570/i-last-week-i-began-to-use-ccs-theia-and-i-have-had-a-very-bad-experience-with-it

上周我开始使用 CCS Theia、我对此有非常糟糕的体验。

上周五我遇到了一个致命的崩溃 CCS Theia。 它刚刚完全停止响应、 在 CCS Theia 窗口的右下角、当我正在执行一个未构建的项目时、会出现一条消息:"CCS 已离线-正在尝试重新连接..."。 此外、CCS 也不允许我构建工程、 也不允许我保存工作、 当我尝试退出时、也不允许我保存在该离线状态下所做的工作。 我有 一些问题。

  1. 这是我将来应该期望的行为吗?
  2. CCS Theia 的操作是否依赖于与远程数据中心的连续连接?
  3. CCS Theia 是从数据中心为我提供服务的程序、还是在我的计算机上运行而不依赖于远程数据中心的程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    jin liu6 said:
    我对它有非常糟糕的体验。

    很遗憾听到。

    jin liu6 said:
    CCS Theia 的运行是否依赖于与远程数据中心的连续连接?

    通常不会。 CCS Theia 中有一些功能需要连接互联网、如 Resource Explorer。 但对于基本功能、如构建项目则不应如此。

    jin liu6 said:
    CCS Theia 是从数据中心为我提供服务的程序,还是在我的计算机上运行而不依赖于远程数据中心的程序?

    CCS Theia 是在本地计算机上运行的程序、在远程服务器上具有一些依赖项、如上面提到的 Resource Explorer。 此行为与 CCS Eclipse 类似。

    具体使用的 Theia 版本是什么、在哪个主机操作系统上使用什么设备?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Theia 版本:1.1.0

    默认与代码 API:1.72.2

    运行位置:

    Windows 10家庭版
    版本22H2
    安装于2020年7月27日
    操作系统版本19045.3324
    处理器英特尔Registered酷睿Tm2 CPU 6400 @ 2.13GHz 2.13 GHz
    已安装内存8.00 GB
    系统类型64位操作系统,基于 x64的处理器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我已将您的反馈发送给工程部。 他们非常感谢您的反馈。

    为了进一步澄清此问题、请参阅工程部门的引用:

    此问题是 本地 PC 后端服务器与前端的连接中断。 它仍然是一种客户端/服务器架构、所有架构都在 PC 上本地运行