This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:我想使用 energytrace 并捕获 CC1350STK 传感器标签的电流消耗。

Guru**** 2193080 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC1350STK, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1285307/cc1350stk-i-want-to-use-energytrace-and-capture-the-current-consumption-of-cc1350stk-sensor-tag

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、、 CC1350

您好!

我有一个 CC1350STK 传感器标签。 我想对它们进行 Energytrace 分析、以确定其电流消耗量。 您能告诉我怎么做吗? 我曾尝试将开发调试器与 CC1350STK 结合使用、但它不起作用并显示了此错误、我曾尝试拔下并重新插入、但仍然是一样的、请帮助我解决此问题。  

谢谢!

此致、  

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    我假设采用与 LPSTK CC1352相同的配置。 只需使用来自另一个 XDS-110板的3.3和 GND ping 为板供电。 这样您就可以测量电路板消耗的电流。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程适用于 CC1350STK、它是不同的传感器标签、需要开发调试器才能刷入代码

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    我查阅了 CC1350 STK、但调试 DevPack 不具有 EnergyTrace 功能。 Energytrace 无法在此开发套件中使用。 请使用替代方法来测量电流。
    SID