This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:针对 24 通道 0V 至 5V 单端电流检测 (24 位、>16kSPS、SPI) 的 ADC 建议

Guru**** 2796765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1590766/ads131e08-adc-recommendation-for-24-channel-0-5-v-single-ended-current-sensing-24-bit-16-ksps-spi

器件型号: ADS131E08
主题中讨论的其他器件: INA190

大家好:  

我计划使用 TI INA190 来测量高侧电流、然后通过 SPI ADC 将放大后的输出发送到 MCU。

我总共需要 24 个通道、因此我考虑使用三个 8 通道 ADC。 ADC 要求包括:

单端 0V–4V 输入范围

24 位分辨率

采样率> 16kSPS

SPI 接口

在全部 8 个通道上同时采样

菊花链功能(最好但不需要)

我研究了 TI 的 ADS131E08、但由于共模和输入范围限制、它似乎无法直接测量单端 0–4/5V 输入。

任何人都可以根据这些要求推荐合适的 TI ADC 器件吗?
如有任何指导或建议、将不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus Cheng:

    您仍然可以使用具有 伪差分输入配置的 ADS131E08 、如数据表中的图 19 所示。 图 59 中的方框图 b 显示了一种在 ADS131E08 上使用内部偏置电压实现该目的的简单方法。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的答复。

    让我再次检查一下我对您的理解。 由于我计划在双向模式下使用 INA190 来测量从两个方向流经分流电阻的电流:

    如果遵循数据表图 58 中所示的单端配置、INA190 OUT 引脚将连接到 INxP、并且 INxN 将连接到基准电压。 但是、INA190 GND 是否也需要连接到此基准点 (INxN)?

    如果是、这似乎难以实现、因为需要将 INA190 GND 提升至系统接地以上。 这意味着 INA190 电源可能需要隔离式电源、例如反激式直流/直流转换器。

    我不确定我的理解是否正确、因此如果我弄错了、请随时纠正我的错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus Cheng:

    我不知道为什么错过您的帖子。  

    INA190 输出是单端输出、您不需要将 INA190 GND 连接到 ADS131E08 的 INxN、实际上您不应该这样做、因为 INxN 将连接到 2.5V、即 (AVDD+AVSS)/2(根据数据表中的图 58)。

    BR、

    Dale