This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:逻辑"1"以及时钟为差分时的"0"电压

Guru**** 2797825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607187/adc14155qml-sp-logical-1-and-0-voltages-when-clock-is-differential

器件型号: ADC14155QML-SP

您好:  

通过查看数据表、我看到单端时钟情况中列出了逻辑“1"和“和“0"电“电压。 我们使用不同时钟时是否有明确定义的逻辑限制?  

 

作为参考、在最坏情况分析中、CLK+和 CLK-线路的每条线路最小电压摆幅均为~2.04V(以地为基准)。 与注册为时钟转换的最小值相比、我需要确保这里有足够的裕度、如果有可以描述或提供的差分波形示例、则对 TON 有帮助。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    此 ADC 旨在以单端方式驱动至 CLK+引脚。 CLK-引脚会接地。 我相信该结果显示在数据表和 EVM 设计文件中。

    很抱歉混淆。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CLK-SEL 上拉至 VA、这是否成立? 数据表似乎建议、只要具有上拉电阻器、就可以进行差分运行。