请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS5401 “线程: 测试”中讨论的其它部件
主席先生,你好,
我们使用 ADS5401作为 ADC 输入板,但不知何故,很少有电路板出现奇怪的症状,输出的低5位 LVDS 接口始终为“0”。
我们 使用了 ADS5401的“测试 Patten”功能,但症状相同,但对于良好的主板,我们不会重复症状。
您能教我们如何开始调试吗? 或者从哪里可以找到相关的方向?
谢谢,新年快乐!