This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:无法登录 GUI

Guru**** 608295 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11EVM-PDK, ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1068456/ads127l11evm-pdk-can-not-log-in-gui

部件号:ADS127L11EVM-PDK
线程中讨论的其它部件: ADS127L11

大家好,团队

我成功安装了 ADS127L11EVM-PDK 和 LabVIEW 2012运行时间 f3,如下所示:

但当我打开 GUI 时,它将被阻止,因为我没有标签视图。

您之前是否曾收集过类似的问题? 请在这里提供一些建议?

谢谢

此致

美麻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,米娅,

    ADS127L11EVM-PDK 安装包中可能存在错误。  ADS127L11安装程序安装的 NI 软件包管理器似乎是较旧版本,与 LabVIEW Runtime 2019软件包不兼容。  但是,根据您的屏幕截图,您现在拥有最新版本的安装程序21.3.0。

    当您打开 NI 软件包管理器时,您是否对其进行了升级?

    请卸载 ADS127L11EVM-PDK 并重新安装。  现在应安装正确版本的 LabVIEW Runtime (32位) 2019 SP1,希望该软件能够正常工作。

    请告诉我这是否可以解决问题。

    谢谢!

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    我使用的 ads127L11软件包大约在两个月前被下载。

    我卸载 ADS127L11 GUI 和 NI 相关软件,并从我们的网站下载最新版本的软件包。

    它可以正常登录。  

    感谢您的支持。

    此致

    美麻