This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:意外的偏置频率

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1071669/ads127l11evm-pdk-unexpected-aliasing-frequency

部件号:ADS127L11EVM-PDK

大家好,团队

我的客户正在评估 ADS127L11EVM,并获得了意外的混叠频率和数百 Hz 错误。

你能想到这种现象的原因是什么?

例如)

OSR:32.

VIN:2.5 Vp-p

输入频率:300kHz

预期混叠频率:75kHz

->在 FFT 中显示模拟计算器:75.348 kHz

 

此致,

尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuco-San,

    我认为时钟频率是24MHz,您在使用宽带滤波器吗?  您能否提供导出数据的副本?

    我想不出这样做的原因,除非信号实际上是噪音,而不是输入的别名版本。  查看数据表中的图8-11,建议对等分信号衰减约88dB。  由于输入是满刻度(FS=5Vpp)的一半,因此这将转换为大约-94dBFS 的振幅。

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keith,

    感谢您的支持。

    它们使用24MHz 作为时钟,滤波器类型较宽。

    我将通过电子邮件向您发送模拟计算器导出的时间范围和 FFT 数据的原始数据。

    请参考该信息并在此处回答。

    此致,

    尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuco-San,

    我通过模拟工程师的计算器运行了数据,而对等信号约为75.35kHz。  客户的信号源是否可能未设置为精确的300kHz?  我将进一步研究这一点,看看我是否可以在实验室中重现这些结果。  请让我在本周结束前回复此帖子。

    此致,
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuco-San,

    我计划下周初进行更多测量。  但是  ,我确实使用了305kHz 和301kHz 输入频率(VIN=2.5Vpp,且 EVM 设置相同)获取了一些初始数据。 有许多互调术语以及信号发生器的多个谐波,但我能够找到并测量别名(305kHz 输入时为70kHz,301kHz 输入时为74kHz)。 在这两种情况下,测得的频率都比预期高2Hz,这在 ADS127L11EVM 时钟精度的容差范围内。  此外,为了测量这些较低的电平,我不得不采集100万个样本来降低噪声层,以查看别名信号。

    此时,我认为客户数据中的73.35kHz 音不是输入的别名信号,而是其他一些噪声术语,可能来自信号发生器。

    此致,
    基思