This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVCMOS 至 LVDS 驱动器

Guru**** 2507285 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1073840/lvcmos-to-lvds-driver

“线程”中讨论的其它部件:DS90LV011A

您好,

我们的新设计寻求 LVCMOS (2.5V)到 LVDS (2.5V)驱动器。 所有 IC 均提供3.3V 电压,请向 LVDS 驱动器 IC 推荐支持2.5V LVCMOS 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibrahim,  

    让我看看我能否将这条线程转移给一个能为您提供更多帮助的小组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    不幸的是,我们确实有这种支持2.5V LVCMOS 的设备,问题在于我们的设备只支持0.8 VIL,而2.5V LVCMOS VIL 支持0.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复,

    在我们的案例中,VOH=2.05V,VOL=0.45V ,根据您的设备,支持0.8V VIL,因此0.8-0.45=0.35是它将支持的噪声边界,

    请建议您拥有的部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 DS90LV011A 可以在这里工作。