This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:使用 AFE5816进行初始化和数据采样的 SPI 命令序列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1074911/afe5816-spi-command-sequence-for-initialization-and-data-sampling-using-afe5816

部件号:AFE5816

你(们)好

我计划使用 AFE5816进行数据采集。 请共享用于 IC 初始化和数据采样的 SPI 命令序列。 也有任何 C 代码可用于相同的代码。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AFE5816数据表第84页

    10.4初始化设置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并参阅 AFE5816数据表

    第85页图106,您可以看到 SPI 寄存器是

    完成电源,重置,SEN,ADC_CLK 后的设置。

    并参阅“User's Guide (用户指南)”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,

    我所指的是为初始化 IC 而编写或读取的 SPI 寄存器代码序列。

    请发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请希望您能看到以下链接:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \HMC-DAQ GUI\Scripts\AFE5816\quick_start\init.cfg

    当然,您可以看到所有代码,包括 AFE5816设备 SPI。

    谢谢!