您好,
我们正在使用 AD131M08 ADC 进行计量应用,我想计算 ADC 导致的错误。
该数据表提供了有关各种错误的信息,如 INL,偏移错误,增益错误。
我可以使用下面的方程式来计算错误:
错误=sqrt (增益^2+offset^2+inL^2)
如果我在信号路径错误中加上上述计算错误(例如由电阻器,运算放大器引起的错误),我是否会得到由外部电路和 ADC 引起的总错误。
然后可以在校准过程中进行调整。
校准过程之前,需要从分析角度进行计算。
请告诉我是否有专门的方法来计算 sigmadelta ADC 的错误
其他一些信息:
Fclkin = 8.192MHz
此外,我们还针对8kHz 的 OSR,当 PGA 高达 x8时,我们在 A/D 范围内实现了16位的有效分辨率。