This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:SPI 模式需要0.15V VIL?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1078167/dac80501-need-0-15v-vil-for-spi-mode

部件号:DAC80501

大家好,团队

我看到 SPI 模式下的 VIL=0.15V。 它真的需要这种低电压吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    这是一个典型。 对于 SPI 或 I2C 模式,VIL 将为0.45V。 使用在建议的工作条件下提供的值:

    最佳

    Katlynne Jones