This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8924B:关于 SCLK

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8924B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1077150/ads8924b-about-sclk

部件号:ADS8924B

应该为 ADS8924B 的 SCLK 设置什么 MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山田山(Yamada-San)您好,

    欢迎来到 TI E2E 社区!

    对于 DVDD>2.35V,ADS8924B 最大 SCLK 频率被指定为70MHz,但通常可以低得多。 以250kSPS 的最大采样率运行,15MHz 的最低 SCLK 频率将支持所有通信模式和帧大小。

    最低 SCLK 频率取决于使用的通信模式(包括 SDO 输出数量),数据传输区域, 每个帧的 SCLKs 数量和最大采样率。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

    示例:

    最大采样率:250kSPS (t 周期=4000nsec)

    通信模式:SPI-00-S (单 SDO)

    每个帧的 SCLK 数:最佳命令帧为22 (如果只读取转换结果数据,则可减少为16)

    数据传输区域:区域1,数据在转换结束后立即传输,在下一采集期间,有关详细信息,请参见数据表中的图47。

    ADS8924B 转换时间:T-conv=2500nsec 最大

    ADS8924B 安静采集时间:T-qt_ACQ=30nsec

    T-READ_Z1 = 4000-2500-30 = 1470尼秒

    F-SCLK >= 22/t-read_z1 = 15MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas - San,您好!

    非常感谢。

    此致,

    山田智郎