请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADC128S102QML-SP “线程: ABS”中讨论的其它部件
各位专家:
你好。
我们对 ADC128S102QML-SP 部件有几个问题。
如果在通电完成前模拟输入处于活动状态,是否存在任何已知问题?
我注意到有启动顺序。 是否需要断电顺序?
感谢您的指导。
此致,
阿基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
你好。
我们对 ADC128S102QML-SP 部件有几个问题。
如果在通电完成前模拟输入处于活动状态,是否存在任何已知问题?
我注意到有启动顺序。 是否需要断电顺序?
感谢您的指导。
此致,
阿基·A.
您好 Archie,
我必须指出,在 VA 之前驱动 ADC 的输入是针对工作条件的。
在这种情况下,输入的 ESD 二极管在 VIN>VA 时打开,并将输入电流重定向至电源 VA。 为保护设备,需要限制输入电流,请注意,数据表列出了任何一个引脚的最大 ABS 10mA,我们建议使用更保守的2 mA 限值。 此外,这意味着 VA 源需要能够吸收重定向输入电流。
对于断电顺序,没有定义的顺序,只需维护工作条件。建议的断电顺序是关闭模拟输入的电源,然后关闭 VD,再关闭 VA,否则所有这些都是可以接受的。
此致
辛西娅