This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:振荡器无法启动

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619789/ads1263-oscillator-does-not-start

部件号:ADS1263

我们将ADS1263安装在原型板上,进行方向检查,并在显微镜下进行焊接检查。 AVDD为+3.0V,AVss -2.0V,DVDD +3.4V。 启动振荡器似乎不需要任何寄存器设置,但它从未运行。输出高,输入端低,从不移动。 读取ID寄存器将生成0x00,因此很明显有些东西运行不正常。 提示?

我已经做过许多这样的振荡器设计,所以我知道如何使用正确的负载盖等来保持轨迹短路。探测是通过标准的x10示波器探头进行的。 这通常会在探测输入端时降低osc的负载,但不会对输出端进行负载。 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我将仔细检查nReset/nPWDN引脚是否设置为高。 我不相信如果ADC保持在断电模式下,晶体就会启动。

    作为健全性检查,我还会尝试将XTAL1引脚接地以启用内部振荡器。 使用内部振荡器时通信是否正常? 如果不是,则会指出另一个问题。

    顺便说一句,您使用的晶体的部件号是什么?

    谢谢!
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    \RESET/\PWDN为3.05V。

    正如我在原帖中所描述的,XTAL1相对于Dvss处于硬接地。

    xtal是Digikey 887-1046-1,TXC 9C-7.3728MAAJ-T,带10 pF负载盖。 我一直很幸运地对电容稍稍稍稍稍稍作调整,以便为布局中的杂散电容留出一点摆动空间。 在现实世界中,杂散电容总是比理想的EVB布局要多一些。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    如果外部晶体不工作,我希望内部振荡器打开。 当然,我建议移除外部晶体并将XTAL1连接到DGD/DVSS,以防设备仍在尝试驱动晶体。

    我同意对负载电容器进行照明,这通常有助于晶体启动。 要注意的一点是,降低负载电容会增加整个晶体的驱动电平(功耗),因此您需要确保晶体能够处理增加的驱动强度。

    您是否发现多个设备或晶体存在此问题? 晶体可能有些脆弱,我不得不在手动焊接到印刷电路板后更换几个晶体。 这将是我的下一个尝试建议。

    此致,
    Chris