This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1265EVM:DDR Time_Out错误!!!

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, TSW1265EVM, ADS52J90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085942/tsw1265evm-ddr-time_out_error

部件号:TSW1265EVM
线程中讨论的其他部件:ADS52J90EVMADS52J90

您好,

我们正在测试ADS52J90EVM,并使用TSW1265EVM捕获输出数据。

但每次尝试时,我们都会收到一个错误:  

将DDR读入文件  

Time_Out错误

我已检查D4是否不闪烁(熄灭)

D3未关闭(打开)

输入 CLK ADS52J90EVM ,J75(LMK _CLKIN1)为 40/60MHz。

请检查此问题吗?

此致,

Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TSW1265是射频接收器EVM。 它不是FPGA捕获EVM。 我正在将您的请求发送给TI医疗团队,以获得ADS52J90 EVM的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    有关此案例的任何更新?

    巴西/

    Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    由于 以下原因,ADS52J90EVM将无法与TSW1265 EVM配合使用:

    1. TSW1265不是一种数据采集解决方案 ,因为它没有任何FPGA,实际上它本身使用TSW1400作为模式采集和生成卡,用于快速评估

    2.固件与TSW1265不兼容

    ADS52J90EVM需要TSW1400用于LVDS数据采集,而TSW14J56用于JESD数据采集。

    谢谢,此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,
    对不起,我们的主板是TSW14J56 (JESD data captor),

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    让我尝试在实验室中复制相同的内容,我将在明天之前返回可能的解决方案。

    此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    有时,电源电流限制会导致此类问题,您是否可以为EVM和TSW卡提供2个独立的电源,将电流限制设置为最大值(假设两者均为3A)并检查其是否工作。

    接下来,在接通电源并连接时钟源并设置LMK后,您能否探查 您是否正在TP8和 TP 10上获得所需的时钟。 它们是ADC_CLKP和ADC_CLKM。 另外,通过探测TP4和TP5检查FPGA时钟是否生成。

    如果以上不起作用  

    您是否可以检查以下内容:

    1. 确保跳线设置使AFE使用40 MHz晶体时钟。

    2.断开TSW卡的对接。 将电源连接到AFE板,然后按下EVM上的硬件复位按钮。

    3.  在可用的测试点上探测设备FCLK  

    4.该设备将处于12x序列化模式,并且将处于LVDS模式。 探测时应观察40 MHz正方形。

    如果此简单测试失败,我们可以确认主板存在问题。  

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    它可以工作,但您是否知道如何在GUI中查找捕获信号的频率,

    1-i将x轴转换为时间并计算频率,但不正确(它与我在SMA-CH1上应用的频率不同)。

    2-What is the minimum frequency for the input analog (Ch1-Ch32)?(输入模拟(Ch1-Ch32)的最小频率是多少?) 低于10kHz时,捕获的信号被破坏!!

    此致,

    Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    您是否询问采样频率? 或信号频率。

    是否可以共享设备上运行的设置或模式的详细信息? 例如32通道模式或16通道模式,您的PLL模式是什么? 等等

    此致,

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    我询问的是信号频率(模拟输入SMA Ch1)。

    我正在使用:

    32通道模式14位(ADS52J90_32CH_SINE_4L_16x_14b_CnCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV32_20x),

    250MHz应用LMK_CLKIN (J75)。

    1输入至通道1的模拟信号:频率 35kHz,Amp 240mVpp,偏移0

    信号的振幅不正确,最小 模拟输入频率是否有任何限制  

    通道1的2输入模拟信号:频率3MHz,Amp 240mVpp,偏移0

    我们注意到,采样频率仅为30MSPS左右。您知道如何实现具有32路输入的高采样率(65MSPS )吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    感谢您分享波形。 我理解您的顾虑。

    关于您的查询:

    1输入至通道1的模拟信号:频率 35kHz,Amp 240mVpp,偏移0

    信号的振幅不正确,最小 模拟输入频率是否有任何限制  

    TI:输入频率没有下限,规格表中的频率范围为0-70 MHz。

    关于振幅,您是否可以检查板中的输入端接,默认情况下应为50欧姆差。 您可以验证是否已安装。 此外,检查其他频道是否也有类似的观察。

    我注意到您的正弦波形有很多小故障,我不明白为什么会出现,您能否检查它是否来自源本身? 您可以探测输入波形,而无需将其连接到SMA通道。 接下来,您可以在设备输入处的某个测试点(以适用为准)对其进行比较。

    或者,它可能来自数字HPF,如果您使用数字高通滤波器,您能否检查您的设置?

    通道1的2输入模拟信号:频率3MHz,Amp 240mVpp,偏移0

    我们注意到,采样频率仅为30MSPS左右。您知道如何实现具有32路输入的高采样率(65MSPS )吗?

    TI:从您使用的设置来看,我认为您使用的是80x模式,并且是250 MHz LMK clk,因此您的ADC转换速率将为62.5MHz。

    对于32通道模式,您的采样速度将为0.5 x 62.5 MHz,即31.25 MHz。如下面的数据表中所示,以黄色突出显示。

    这是因为ADC的体系结构,有16个ADC是交叉存取的,以32个通道作为输入。 因此,每个ADC将以65MSPS的速率采样2个通道,因此对于1个ADC通道,采样频率将减少一半。

    因此,使用ADS52J90器件无法在32通道中实现65MSPS。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    感谢您的回复,

    我有一个关于ADC (直流和交流)性能的问题。

    您是否知道如何计算 ADC (32通道模式14位(ADS52J90_32CH_SINE_4L_16x_14b_CnCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV32_20x))的总误差

    此致,

    Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    因为该问题与DDR超时错误无关。

    我请你提出你对新主题的关切,我将在这里作出答复。  

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhishek,

    请 尝试在 您的实验室复制此测试,输入模拟信号:频率 35kHz,Amp 240mVpp,偏移0?

    我没有使用任何HPF,并且源信号清洁,没有任何噪音或故障。

    /Bhaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    我将与设计团队一起检查此问题并了解反馈。 如果他们无法得到任何合理的解释,我将在实验室中尝试测试。

    请允许我有时间这样做。 同时,您可以在单独的线程上发布相同的查询。 很抱歉,我们被要求确保以不同的主题涵盖不同的主题。 这有助于我们的审计团队正确评估进度以及可能遇到类似问题的其他用户接触线程。

    我也要结束这个话题。

    谢谢!

    Abhishek