This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7806:DNL错误,精确度,

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599117/ads7806-dnl-error-accuracy

部件号:ADS7806

您好,

我指的是申请报告:www.ti.com/.../sbaa004a.pdf

我在第页有两个问题 7,8。 查找随附的快照以便于参考。  

[1] 1000°C跨度范围内0.25°C精度的温度测量代码数为4000 (1000/D= 0.25 4000)。 这没关系。 12位ADC将解决此问题。

但是,半长LSB (1/2 LSb)的DNL误差使其精确到0.244°C 如果有人给出涉及DNL误差影响的计算结果,这将很有帮助。

[2]在各自的部件数据表中,我找不到表2中给出的“典型错误”(我特别关注ADS7806)。  "作为一阶近似值,此系统的总误差将是0.0147 % "这句话来自何处? (0.003 % + 0.0025 % + 0.01 % + 0.01 % 不等于0.0147 %)

我们非常感谢您的任何帮助。

此致,

Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sarang,

    1. 由于ADC为12位,因此可能有4096个代码。  1000C/4096 =4096 = 0.244C。

    2. 将所有错误和有效值加在一起:SQRT (0.003 %^2 + 0.0025 %^2 + 0.01 %^2 + 0.01 %^2)= 0.0147 %

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的及时回复。

    1,无DNL误差时,精度为0.244C。 但是,"假设转换器的DNL错误为半LSB,则准确度将为0.244°C "这一语句将考虑DNL错误。 那么,DNL错误会造成什么影响?

    2.谢谢! 计算结果很完美。 但我在数据表中找不到这些典型的错误值。 能否在数据表中向我展示这些内容?

    此致,

    Sarang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sarang,

    1. DNL是每个ADC代码的理想步进大小与实际步进大小之间的偏差。  如果DNL< 1LSB,则保证ADC不会丢失任何代码。  

    2. 我不知道他们从哪里得到典型的错误。  应用注释的作者可能有权访问零件设计时的特征参数数据。  应用程序便笺已有20多年的历史,所以我没有该数据。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    1.好的。 如果DNL >1LSB (假设DNL=2LSB),会对精度产生什么影响? 此外,INL与什么参数相关?
    2.好的。
    此致,
    Sarang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sarang,

    TI网站上有一些应用报告,它们解释了DNL和INL以及其他ADC规范。  
    它们分别是sbaa147b和slaa013。  您可以使用TI.com上的搜索功能查找文档。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mike:

    我将读作sbaa147b。

    感谢您的支持。

    此致,

    Sarang