您好,
1Vpp @ 5Khz的输入信号。 配置(辛卡4,OSR = 12,无时钟分频器,高速模式,主时钟24MHz)导致1Msps速率。 频谱分析不正确地计算出Fi Calc (Hz)的10kHz。 如果我切换任何设置,例如更改OSR = 16,将采样速率降低至750Ksps,则Fi Calc (Hz)是正确的。
我使用 的是ADS127L11EVM-PDK版本1.1 .........0
是否有更新的版本?
这是否是一个已知的错误,因为Scin4 Filer和OSR = 12产生了不正确的光谱 分析结果?
附加视频。 我的输入是1Vpp @5Khz。 视频显示 FI Calc(Hz)更改为不正确的值,屏幕4,OSR=12。 并纠正所有其他配置。