主题中讨论的其他部件:AFE7950, AFE7903, AFE7900, LMK0.4828万
您好,
我开发了可支持64B66B CRC 12,CRC 3和FEC模式的自定义JESD204C Tx和Rx IP
现在,我想以可能的最大数据速率在TI EVM上测试我的IP。
我的要求:
1. EVM (Tx和Rx)必须支持FEC模式。
2.必须在高于30 Gbps的高数据速率下进行测试。
是否有任何建议?
在TI网站中,我无法获得任何与我的规格匹配的信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我开发了可支持64B66B CRC 12,CRC 3和FEC模式的自定义JESD204C Tx和Rx IP
现在,我想以可能的最大数据速率在TI EVM上测试我的IP。
我的要求:
1. EVM (Tx和Rx)必须支持FEC模式。
2.必须在高于30 Gbps的高数据速率下进行测试。
是否有任何建议?
在TI网站中,我无法获得任何与我的规格匹配的信息。
您好,Pavan,
1。405.6637万。 如果我排除FEC并将数据速率保持在24.5 Gbps以下,我可以使用AFE7900 EVM测试我的IP。 正确?[/QUOT]是的。
[/quote]2。405.6637万。 除采样率外,AFE79xx器件之间有何区别?[/QUOT]AFE7950支持600MHz至12GHz的射频范围。
AFE7900支持从5MHz到7.2GHz的RF范围。
AFE7903是AFE7900的子集,仅提供2个DAC和2个ADC信道。
此致,
维贾伊