This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90的性能

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092829/ads52j90-performance-of-the-ads52j90

部件号:ADS52J90

我有一个关于ADC (直流和交流)性能的问题。

您是否知道如何计算 ADC (32通道模式14位(ADS52J90_32CH_SINE_4L_16x_14b_CnCLKDIV1_FSDIV4_SYSREFDIV32_20x))的总误差

此致,

Bhaaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    您能澄清什么是'总误差'吗?

    下面显示的是ADC的性能指标,您可以使用HSDC pro软件测量大多数指标,如增益匹配,偏移误差,SNR,HD1 HD2等。

    谢谢,此致,
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的意思是如何计算 总未调整误差(TUE)对于此ADC或仅此ADC有任何特殊规则  
    SQRT (sq (偏移误差)+ sq (增益误差)+ sq (DNL)+ sq (INL))

    /Bhaeddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhaeddin:

    您可以使用您提到的公式计算未调整总误差。  您可以在此应用手册  ADC性能参数应用报告中找到更多详细信息

    此致,

    Kalyan