This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311-Q1:电源电压

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311-Q1, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098248/dac5311-q1-supply-voltage

部件号:DAC5311-Q1
主题中讨论的其他部件: DAC5311DAC5.3204万DAC5.3701万DAC5.3401万

大家好,

我想确认DAC5311-Q1的最小电源电压是否为1.8V? 我检查了目录版本 DAC5311额定电源是否从1.8 V更改为2.0 V  

额定最小电源电压从1.8V增加到2.0V的原因是什么?   是否有任何产品支持最低1.8V的模拟电源电压?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    是的,1.8V VDD对于DAC5311-Q1是准确的。 对DAC5311数据表进行了更改,以准确反映器件特性。  DAC5311-Q1中的DAC5311数据表还有一些其他差异,DAC5311数据表还包括其他分辨率版本。 DAC5311-Q1数据表对于DAC5311-Q1仍然准确。  

    DAC5.3701万,DAC5.3401万和DAC5.3204万 支持1.8V的最小电源电压。  

    最佳,

    Katlynne Jones