This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:内部时钟与外部时钟

Guru**** 1783250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11EVM-PDK, ADS127L11
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1098566/ads127l11-internal-vs-external-clock

部件号:ADS127L11

当我使用ADS127L11EVM-PDK时,我发现127具有一些不同的时钟选项。

在数据表中:


仅从部件减少/成本降低/EMI的角度来看,我们的主板上没有另一个振荡器就很有吸引力。 我们的应用程序将设置127滤波,以产生10-60 SPS的读数,用于测量直流电压。

根据数据表中的陈述,我们可能会使用内部振荡器向前迈进。 我很好奇是否有任何常见的重大陷阱(心跳?) 我们应该注意根据我们的应用使用内部振荡器。 我应该说,我们的系统中可能有四个ADS127L11。 每100mS,我们的微处理器就会对其单个引脚进行脉冲,这些引脚并行连接到板上所有四个ADS127s的起始引脚(从而使其新的转换起始序列同步)。 然后,当数据准备就绪时,Micro将按顺序向下移动,并通过SPI读取每个新读数。 我这样说只是为了进一步说明我的陷阱问题。

在表面,我可以看到各自的内部振荡器的频率稍有不同,但对于我们的直流电压测量应用来说,这并不是问题。

只是通常对您的想法感到好奇。


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备的首席支持工程师今天已到。  根据我的理解,内部振荡器应该适合您的低频应用。  Keith可以提供更多详细信息。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Adam:

    可以,您可以使用内部振荡器测量直流电压。  与基于晶体的振荡器相比,内部振荡器不是很精确(+/-SNR),而且抖动要大得多,在频率大于10赫兹时会降低0.8 %。  但是,对于直流输入,您将不会看到设备的噪声层有任何差异。  

    使用内部振荡器时,每个ADC需要不同的时间来完成转换,因此您需要监控每个ADC的DRDY线路, 或者假设振荡器处于指定的最小频率,并计算完成转换样本所需的最大时间。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用