This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8.0504万:DAC8.0504万输出范围配置

Guru**** 652440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1099938/dac80504-dac80504-output-range-configuration

部件号:DAC8.0504万

大家好,  

我们使用的是DAC8.0504万,但我有一个关于数据表的问题。 在第22页中,它提到不建议在div by 1和gain X1模式下使用设备。 我可以知道原因吗? 如果我们在该地区使用,会发生什么情况?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我曾就此与设计师进行过反复核实,最初提出此建议是为了避免在电源电压/参考电压组合出现问题时出现混淆。  只要参考电压满足表7.3 的要求,两种突出显示的情况中没有功能差异,因此建议使用一种不同的参考电压

    对设备真正重要的是后参考分压器电压。 在  ÷1和 ×1区域禁用分压器,因此只要参考电压介于1.2V和VDD/2或(VDD-VDD)/2之间(具体取决于您的0.2),设备就可以正常工作。 需要指出的一点是,除非您的VDD为5V或更高,否则2.5V的内部参考电压将不符合此模式的要求。 这可能是他们在第22页表1中将其列为不建议的另一个原因。  

    最佳,

    Katlynne Jones