This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:使输入保持浮动

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1100172/ads1230-leave-inputs-floating

部件号:ADS1230

是否允许ADS1230的AINP和AINN输入保持浮动? 或者必须使用电阻器将其向下/向上拉?

在我们的应用中,我们使用多个ADS1230转换器,用户可能会将其中一个通道断开。 内部ESD二极管是否限制浮动电压,或者是否必须添加外部保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elmar:

    您有两个非常不同的问题。  在第一个问题中,您会询问输入是否可以保持浮动,并且它们可以保持浮动。  模拟输入不同于数字输入,因为它们可以在输入范围内工作,通常是模拟电源。  这与数字输入不同,在浮动状态下,PMOS和NMOS都可以导入过大电流。  

    第二个问题与ADC本身的浮动输入没有多大关系,而是与一般输入保护有关。  如果ESD或EMI/RFI影响输入(无论是否连接),则不得超过ADS1230的绝对最大额定值。  输入滤波器电阻通常会将电流限制在10mA或更低。  对于ESD瞬变,电压可能相当高,可能需要TVS二极管作为输入滤波器前面的外部保护,以根据二极管的钳位电压将kVS的输入电压限制在24V以下。

    此致,

    Bob B