我正在研究一种使用6个ADS124S08器件测量32个热电偶输入的设计。 我发现在读取之前使用SFOCAL命令可以获得非常好的性能,而不需要SYOCAL或SYGCAL命令即可获得我所需的性能。
这就提出了一个问题:由于SFOCAL的开销很小,理论上我可以在每次通电时运行它。 以我的采样速率,它可以在不到一秒的时间内完成所有6个ADC的校准过程。 但是,我不确定这是否是最佳做法。
是否有任何这样的记录在案的"最佳"校准实践? 我应该通过手动命令执行一次,并将偏移量存储在要在开机时访问的内存中,还是应该在每次打开部件电源时重新运行SFOCAL命令?