This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1.1001万A:在双电源DAC复位时,是否有方法将DAC输出默认为0V?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1103314/dac11001a-is-there-a-way-to-default-dac-output-to-0v-at-reset-for-dual-supply-dac

部件号:DAC1.1001万A

我目前正在设计中使用DAC1.1001万A,我发现一个问题是,在复位时,DAC输出与代码00h相关的电压。  在我的设计中,这相当于-10V。  我不想在启动时为任何负载设备提供-10V。  是否有办法在启动时以某种方式"断开"输出或更改默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Katrina Barnes:

    1.在"开机"期间不要施加参考电压,但要保持所有其他电源(AVDD,AVSS,DVDD和IOVDD)打开。

    2. 配置DAC,在 “开机重置”后写入中尺度代码