This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539A4:有关部分"8.2.2 &quot 的内容的问题;数据表 p56

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1108183/afe539a4-question-about-the-contents-of-section-8-2-2-datasheet-p56

器件型号:AFE539A4

您好!

我想向您提出以下有关数据表56页第"8.2.2节"的2个问题。

Q1)为什么 ADC0输入的增益为"4x"?

关于增益、我应该设置哪个寄存器?

Q2)关于"KP"

根据"表8-2"、KP 设置为"0x0FA0"(=4000)。

您会告诉我该数字(4000)的含义吗?

这意味着"x4000"、也就是"72dB"、对吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi  San、您好、

    1) 1)您在 DAC-0-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中设置 ADC0的基准:

    该示例使用4个内部基准选项作为 ADC 基准。   H-Z 输入模式将满量程输入设置为 VREF/3、因此该示例的满量程输入(VFS)范围变为 VFS = (1.21V * 4x)/ 3 = 1.613V  

    2) 2)状态机使用方程式 out = KP*误差+(1/Ki)*积分(误差)、其中 Kp 是比例增益项。 AFE 中编程的默认 KP 为0x0FA0或0d4000、为72dB。 您可以对 KP 进行调优、以匹配 系统响应时间所需的时间。 较高的 KP 意味着响应更快、但可能会导致系统不稳定。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne-San、

    非常感谢您的回复!

    我很理解。

    此致、

    Takumi