This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90 EVM 的带通滤波器

Guru**** 2504475 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1107163/ads52j90-bandpass-filters-for-ads52j90-evm

器件型号:ADS52J90

尊敬的 TI:

我想知道您使用哪种带通滤波器(贝塞尔或高斯等特定参数以及来自哪家公司)作为"ADS52J90 EVM"模拟输入。

如果滤波器是可调的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    通常、对于噪声敏感测试、我们使用了来自 TTE 的切比雪夫带通滤波器、网站链接如下: https://www.tte.com/products/bandpass/chebyshev/ 。

    在我们的实验中、我们有许多具有不同中心频率的类似滤波器、因此我们连接了所需的滤波器。  

    为了评估 ADC 性能、我们使用非常精确的低相位噪声信号源、因此通常不必使用滤波器。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    好的、感谢您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    感谢您与我们联系。  

    我要关闭此主题。 如果您在52J90上遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Abhishek