This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:散热垫连接

Guru**** 2125140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-EP, ADS1278, ADS1278-SP, ADS1278-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1113044/ads1278-ep-connection-of-heat-pad

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件: ADS1278ADS1278-SPADS1278-HT

大家好、团队、

我的客户只需要知道设备顶部的金属是否以电气方式连接到任何设备,或者是否浮动。 如果它是浮动的,大于0.3cm^2,则需要将其接地。

如果您有任何建议、我们将不胜感激。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    ADS1278-EP 是一款增强型塑料封装、其顶部没有任何裸露的金属。  由于标准商业版本和-EP 版本使用相同的封装图、因此您可以参阅 ADS1278数据表、了解有关将散热垫连接到接地层的更多详细信息。

    如果客户正在查看 ADS1278-HT 或 ADS1278-SP 版本、则这些器件使用带金属盖的陶瓷封装。  对于这两个器 件、散热焊盘和顶部金属盖子都连接到器件的接地引线、并且不悬空。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    祝你好、感谢您的回答。 抱歉、我的客户查看 ADS1278-SP 是正确的。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  很高兴为您提供帮助。