This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158:ADC 使用

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1278
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1111840/ads1158-ads1158-adc-querry

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: ADS1278

在 ADS1158的自动扫描模式下、如果我们使用所有16个通道、假设我使用8usec 时间延迟、无斩波和4个平均值、使用此配置、假设我每秒获得800/900个样本的数据速率。 我们能否在一个通道上精确捕获5kHz 正弦波 ? 什么参数会告诉我们是否可以获得准确的捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjita、

    您可以使用下图更好地了解 Δ-Σ ADC 如何对正弦波进行采样(来自 TI 高精度实验室: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs)

    从图像的右半部分可以看到、Δ-Σ 在整个转换周期内(开始时的延迟时间和结束时的少量开销时间除外)进行采样。您可以通过以下应用手册了解 Δ-Σ ADC 中的更多转换延迟: https://www.ti.com/lit/sbaa535 )。 如果在自动扫描模式下使用 ADS1158、其中4个平均值、则每个通道以~15kSPS 的速率进行采样。 这意味着 ADC 将对大约1/3的5kHz 正弦波输入周期进行采样、然后提供单个"平均"结果。 然后、您将扫描剩余的15个通道、然后回绕以再次扫描正弦波输入。 此时、您将采样大约1/3的正弦波周期、但与之前的转换相比、您在正弦波周期的完全相同点开始和结束采样的可能性极小。 因此、我真的不知道您可以从此测量中获得哪些有用信息。

    通常、大多数交流信号采样是使用 SAR ADC 或 ADS1278等更高速度的同步采样 Δ-Σ ADC 执行的。 为此、我不建议使用 ADS1158。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "每个通道以~15kSPS 的速率进行采样"如果我使用所有16个通道、这是怎么可能的?

    每个通道将以大约 1KSPS 的速率进行采样。不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ranjita、

    如需更多信息、请参阅 ADS1158数据表中的表3、我已将其复制如下。

    如脚注3所示、"多个通道的有效数据速率...除以扫描循环中活动通道的数量"。 为了澄清这一点、它有助于从时间而不是每秒样本数的角度来考虑这一点。 例如、如果在 DRATE[1:0]= 10b 时测量所有16个通道、则每个通道采样速率为15123SPS。 这大约相当于说、对每个通道进行采样需要~66us。 因此、需要16*66us = 1056us 来测量整个循环。

    只看第一个通道(或任何 单个通道),您就会得到这样的模式:66us 采样-->不为990us 采样-->  66us 采样-->不为990us 采样-->等(请注意,“不为990us 采样”指的是该特定通道。 在此期间、ADC 对其他15个通道进行采样)。 因此、该通道的有效数据速率等于表3中的数据速率除以采样通道数、在本例中为15123 / 16 = 945SPS (请注意、945SPS = 1058us 的倒数、 或者大约在我说过的时间内、测量上一段中的整个环路。 因此它会检出)。

    但是、在所有情况下、每个通道都将在相同的时间内采样(对于给定的数据速率)、而不管您选择在环路中采样多少个通道。 我会承认这有点令人困惑、所以如果您有其他问题、请告诉我。

    布莱恩