This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:带宽噪声

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1112650/ads1284-bandwidth-noise

器件型号:ADS1284

大家好、

发现数据表显示了 PGA 噪声(V/sqrt (Hz))。 但是、我们还需要 ADC 本身的噪声带宽规格。 我们已检查滤波器是否基于 SINC5。 但是、它从未显示噪声的值。  

根据采样率参数、我们想知道带宽噪声的近似值是多少。  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您在论坛上发帖。 让我与团队一起检查这个问题。

    因此、我理解、客户的目的是要将 PGA 噪声与数据表中表1-4中给出的 ADC + PGA 噪声规格分离开来?

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、是的、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我能够从表3得出 ADC 噪声频谱密度。  这适用于所有采样率。  

    PGA 频谱噪声密度[nV/sqrt (Hz)]=~5.3

    ADC 频谱噪声密度[nV/sqrt (Hz)]=~58

    这是假设 客户 使用 FIR 滤波器、因为它将是主要滚降。 此外、这适用于斩波开启的高分辨率模式。

    请告诉我这些假设是否无效、我可以重新计算。

    最棒的

    Cole