This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672与 ADS1675 DVDD 规格

Guru**** 2118650 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADS1672
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1124289/ads1672-vs-ads1675-dvdd-specs

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件: ADS1672

您好!

我将 ADS1672与 ADS1675进行比较、发现72的 DVDD 范围为2.7 3.0 3.3、而75的 DVDD 范围为2.85 3.0 3.15。  器件的最大工作范围是相同的、那么为什么这里有差异呢?  我有一个以3.3V 电压运行的电路板、我想使用该电路板上的72或75来解决器件短缺问题、但对这种差异有顾虑。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Griffin、

    感谢您的发帖。

    我同意这是令人困惑的。 我刚刚将 ADS1675数据表与 ADS1675REF 用户指南进行了比较。 原理图看起来将 DVDD 电源网表示为"+3.3VD"、但我认为根据第3.4节中的说明、它使用的是3.0V 电源轨。

    https://www.ti.com/tool/ADS1675REF

     在3.3V 电压下运行数字电源时、我怀疑有任何显著的性能差异、但是、我无法保证所有规格都在范围内。

    此致、

    Ryan