请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3683 您好!
我们的设计团队正在使用 DC134评估板评估 ADC3683、以满足我们未来的产品线需求。
我正在寻找一个连接 Xilinx Ultrascale+的18位 ADC 解串器源代码
我对需要额外的 DCLKIN 有点困惑。
以前,我们使用的 ADC 只有一个采样时钟(FS)进入 ADC。
谢谢、
Emil。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.