请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S102QML-SP 我有一个利用 ADC128S102QML-SP 的 ADC 电路。 ADC 由输出电压误差为+/- 0.075V 的5V 转换器供电。 在计算 ADC 误差时、我想将 PSRR 误差考虑在内。 但是、ADC 数据表没有提到 PSRR 误差。 是否有办法计算由于电源电压变化而导致的 ADC 输出误差?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个利用 ADC128S102QML-SP 的 ADC 电路。 ADC 由输出电压误差为+/- 0.075V 的5V 转换器供电。 在计算 ADC 误差时、我想将 PSRR 误差考虑在内。 但是、ADC 数据表没有提到 PSRR 误差。 是否有办法计算由于电源电压变化而导致的 ADC 输出误差?