This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:AVDD 电源详细信息说明

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8584S, ADS8588SEVM-PDK, TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1115500/ads8584s-avdd-power-details-clarifications

器件型号:ADS8584S
主题中讨论的其他器件: ADS8588SEVM-PDKTPS7A47

我们使用的是具有 MPN 的 ADC:ADS8584S。 从数据表中可以理解,我们需要为 AVDD 引脚提供干净的电源。

我们已参考 《ADS8588SEVM-PDK 用户指南》。 在该板中,电源来自 PHI 控制器板。 我能否获取 PHI 控制器板的参考原理图?

我们 从 购买的电源模块直接获得到 ADC 卡的5V 电压。 请建议如何将电源模块的5V 电压作为干净的5V 电压用于 AVDD 引脚。 在《ADS8588SEVM-PDK 用户指南》的参考评估原理图中、使用 TPS7A47将 PHI 控制器板的5.5V 电压转换为5V。 请建议在这种情况下必须执行的操作、在这种情况下、我将从外部获得5V 的电压、纹波为1-2%。

如果我们仅使用 ADC 的2个通道,我们需要注意的是任何事情。

谢谢、此致、
Fimmy Joy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fimmy、

    请参阅以下答案:

    遗憾的是、无法共享 PHI 控制器卡的原理图。 5.5V 电源由电荷泵生成、3.3V 电源由 PHI 控制器卡上的 PMIC 器件生成。

    强烈建议使用 LDO 为 ADC 生成干净的电源、尤其是5V AVDD。 否则、您可能无法实现 ADC 数据表中指定的性能。 外部 5V 可连接到 J11、并由 J10为 ADC 选择、3.3V 可连接到 EVM 上的 J12。

    另一种可能的解决 方案是在 ADS8588SEVM 上使用 TPS7A4700 LDO、该 LDO 可在使用外部电源时为 ADC 生成干净的5V 电源。 但是,您必须使用>5.5V 的外部电源,并且电源可以通过蓝线连接到 U4 LDO 的输入端。

    ADS8584S 是4通道同步采样 ADC、每个通道都有一个专用的信号链、其中包括 ADC、因此仅使用2个通道时没有什么特别之处。 您可以仅使用 CONVSTA 或 CONVSTB 转换2个通道、也可以 在获取所有通道的数据时忽略2通道数据。

    此致、

    戴尔