请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81404 您好!
在我的应用中、我想使用一个包含四个 DAC81404的菊花链。
我将只执行写操作、不执行回读。
在这种情况下、数据表中的哪个时序规格适用?
"读取和菊花链"、如表7.8-7.11所示
或
按照表7.6和7.7进行"写入"
我是否正确理解"读取和菊花链"的措辞、包括以下3种情况:
- 读取
- 读取的数据
- 以菊花链形式写入
"写入"是指在没有菊花链的情况下进行写入?
我不确定我是否清楚地理解了措辞。
提前感谢您的帮助。
此致、
Marcel