This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40:ADS54J40:ADC 模拟输入原理图

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS7530, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1129620/ads54j40-ads54j40-adc-analog-input-schematic

器件型号:ADS54J40
主题中讨论的其他器件:THS7530、TINA-TI

您好!

我计划在 ADC、ADS54J40前面使用 VGA、THS7530。

请检查用于将 THS7530的输出连接到 ADC (ADS54J40)的电路是否正确。

频率带宽约为300MHz。

e2e.ti.com/.../ADS54J40_5F00_INPUT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongtaek、

     您在 TP1的输入电压范围是多少? 使用交流耦合电容器和单电源配置、您将需要偏置输入后交流耦合电容器、并将 VOCM 引脚设置为理想的1/2 Vs、以避免超出放大器的输入和输出电压范围。  

    编辑:忽略注释、器件的内部基准设置为1/2 Vs。 我看不到任何明显的问题。 我可以运行一 个快速仿真、供您快速使用。   

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢你的答复。

    TP1处 LNA 的输入范围最大为200mV。

    电路是否存在任何问题?

    谢谢、

    Seongtaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongtaek、

     我没有发现任何问题:  

     TINA-TI 文件如下:

    e2e.ti.com/.../THS7530_5F00_AC_5F00_SingleEnded.TSC

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢你的帮助。

    您没有在仿真中使用变压器 T1和 T2。 如果我不使用变压器是否重要?

    当 THS7530的增益为最大值时、似乎超出了 ADC 的输入范围。 是否无需使用衰减器或保护电路?

    谢谢、

    Seongtaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongtaek、

     我在文件仿真中包含了理想变压器、这将导致相同的结果。 但是、在实践中、您将看到比仿真输出中所示的信号衰减更多。  

     是的、在最大增益下、放大器将饱和、信号将被钳位。  如何调整器件的可变增益引脚?  

     由于 ADC 使用3V 电源、因此最好在 ADC 电源轨的每个输出端包含肖特基二极管、从而添加保护方案。 以下是一些参考资料:

    1. ADC 输入保护应用报告
    2. 视频、其中介绍了具有和不具有保护电路的概念和性能差异

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    放大器的可变增益将使用 DAC 进行调节、 可能会使用该增益高达最大增益。

    正如您提到的、放大器将饱和。 在某些情况下、可以超出 ADC 输入范围并将其断开?

    ADSJ40是一款昂贵的器件、如果它发生故障、它会令人失望。

    您能否推荐将肖特基二极管用于 ADSJ40输入? 找到合适的解决方案并不容易。

    谢谢、

    Seongtaek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seongtaek、  

     正确、如果 ADC 上的电压超过其电源轨、则 ADC 将损坏。 可以向 ADC 的电源轨添加肖特基二极管(正向压降低于600-700mV)、以保护 ADC 免受过压 EOS 的影响。 我们通常推荐 BAT54系列、但也有 BAS70和 BAS40。

    谢谢、

    Sima