TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638:基准输入范围与 VDD 电源电压间的关系

Guru* 92690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5638
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1132233/tlv5638-ref-input-range-vs-vdd-supply-voltage

器件型号:TLV5638

大家好、

我想查看 REF 输入是否为2.5V、VDD 是否应大于4V。 但是、我的客户看到、在 VDD=3.3V 时、TLV5638也可以输出2.5V 范围。 如何了解 REF 输入范围和 VDD 电源电压之间的关系?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    该器件可能在 VREF = 2.5V 和 VDD = 3.3V 时工作、但某些规格可能会受到影响、例如 INL 和输出灌电流/拉电流、负载调节和 THD/SNR。  该器件需要为输出放大器留出一定的余量、因此提供该余量非常重要。

    谢谢、

    Paul