This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:1个 DAC3484EVM 插值配置文件

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1052044/dac3484evm-1x-interpolation-config-file-for-dac3484evm

器件型号:DAC3484EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

尊敬的 TI 专家:  

您是否会为我们提供 DAC3484EVM 的1x 内插配置文件?

我们将使用高带宽测试 DAC3484EVM + TSW1400EVM。

非常感谢。

Dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    您需要向团队建议您计划使用的实际 DAC 样本。 对于1x 内插、最大输入速率= DAC 采样= 375MSPS。 这是您想要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    很抱歉、我的信息不正确。

    我需要使用16倍内插。

    您是否会向我们提供配置文件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DK:

    请告知16倍插值的接口速率、以便计算出合适的 DAC 最终采样率。 另外、请告知是否需要片上 PLL。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    感谢您的快速回复。

    对于不同的宽带信号、我们将在1250Msps、1000Msps、800Msps 采样率下使用 DAC3848。

    我们的测试中使用了外部 CLK、因此我们不需要片上 PLL。

    谢谢。  

    Dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK、

    尝试此配置文件。 这适用于带有16x interpolatione2e.ti.com/.../DAC3484_2C00_-Fs-_3D00_-1250M_2C00_-16X-int.pptx的1250Msps。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3484_5F00_1250_5F00_16X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。

    我将尝试并向您提供反馈。

    Dk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim。

    我将尝试并向您提供反馈。

    Dk